990-55222D-017

Isolamento dell'UPS singolo nel sistema parallelo

Questa procedura consente di arrestare un'unità UPS in un sistema in parallelo in funzione.

NOTA: Prima di avviare questa procedura, accertarsi che tutte le unità UPS rimanenti siano in grado di alimentare il carico.
NOTA: Azionare un dispositivo di disconnessione solo quando la relativa spia è accesa.
  1. In questo UPS, selezionare Controllo > Sequenze guidate > Arresta un UPS in un sistema parallelo e attenersi ai passaggi visualizzati sul display.
  2. Procedura di arresto generica:
    NOTA: di seguito sono riportate le procedure di accensione generiche. Attenersi sempre alle istruzioni delle Sequenze guidate specifiche per il proprio sistema.
    1. In questo UPS, selezionare Controllo > Inverter > Inverter non attivo o premere e tenere premuto il pulsante di disattivazione dell'inverter nel controller del livello di sistema per 5 secondi.
    2. Aprire il dispositivo di disconnessione di uscita unità UOB per questo UPS.
    3. Aprire il dispositivo di disconnessione di ingresso commutatore statico (SSIB), se presente, per questo UPS.
    4. Aprire i dispositivi di disconnessione della batteria per questo UPS.
    5. Aprire il dispositivo di disconnessione di ingresso unità UIB per questo UPS.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.