990-55222D-034

Paralel Sistemde Tekli UPS'i İzole Etme

Çalışan bir sistemde bir UPS'i kapatmak için bu prosedürü kullanın.

NOT: Bu prosedüre başlamadan önce kalan UPS'lerin yükü besleyebildiğinden emin olun.
NOT: Bir bağlantı kesme cihazını yalnızca ilgili bağlantı kesme cihazı gösterge lambası yandığında çalıştırın.
  1. Bu UPS’de, Kontrol > Sıralama rehberi > Paralel sistemde UPS kapatma öğesine dokunun ve ekranda görünen adımları takip edin.
  2. Genel kapatma prosedürü:
    NOT: Aşağıda genel kapatma prosedürleri verilmiştir. Daima sisteminize özgü Sıralama rehberi adımlarını uygulayın.
    1. Bu UPS’de, Kontrol > İnvertör > İnvertör devre dışı seçeneğini belirleyin veya sistem seviyesi kontrol ünitesindeki invertör DEVRE DIŞI düğmesini 5 saniye basılı tutun.
    2. Bu UPS için cihaz çıkış bağlantı kesme cihazı UOB'yi açın.
    3. Bu UPS için statik anahtar giriş bağlantı kesme cihazını (SSIB) (varsa) açın.
    4. Bu UPS için akü bağlantı kesme cihaz(lar)ını açın.
    5. Bu UPS için cihaz giriş bağlantı kesme cihazı UIB'yi açın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.