990-55222D-004

Isolér en enkelt UPS i parallelsystemet

Følg denne procedure, hvis du vil slukke én af UPS'erne i et aktivt parallelsystem.

BEMÆRK: Kontrollér, at de resterende UPS'er kan forsyne lasten, før du påbegynder proceduren.
BEMÆRK: Betjen kun en afbryder, når den tilhørende indikatorlampe for afbryder lyser.
  1. Tryk på Kontrol > Guidede sekvenser > Luk en UPS ned i et parallelt system, og følg vejledningen på displayet på denne UPS.
  2. Generisk nedlukningsprocedure:
    BEMÆRK: Følgende nedlukningsprocedurer er generiske. Du skal altid følge vejledningen i de Guidede sekvenser, som passer til dit system.
    1. På denne UPS skal du vælge Kontrol > Vekselretter > Sluk vekselretter eller trykke og holde knappen Sluk vekselretter på systemniveaukontrolenheden nede i 5 sekunder.
    2. Åbn enhedens udgangsafbryder UOB for denne UPS.
    3. Åbn indgangsafbryderen til den statiske switch (SSIB) til denne UPS (hvis til stede).
    4. Åbn batteriafbryderen/batteriafbryderne til denne UPS.
    5. Åbn enhedens indgangsafbryder UIB for denne UPS.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.