990-55222C-007

Απομόνωση μεμονωμένου UPS στο παράλληλο σύστημα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να τερματίσετε ένα UPS σε παράλληλο σύστημα σε λειτουργία.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα υπόλοιπα UPS μπορούν να τροφοδοτήσουν το φορτίο πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε μια διάταξη αποσύνδεσης μόνο όταν η σχετική ενδεικτική λυχνία της διάταξης αποσύνδεσης είναι αναμμένη.
  1. Σε αυτό το UPS, αγγίξτε τα στοιχεία Έλεγχος > Κατευθυντήριες ακολουθίες > Τερματισμός λειτουργίας UPS σε παράλληλο σύστημα και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
  2. Γενική διαδικασία τερματισμού λειτουργίας:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι ακόλουθες διαδικασίες είναι γενικές διαδικασίες τερματισμού λειτουργίας. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα του στοιχείου Κατευθυντ ακολουθίες που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας
    1. Σε αυτό το UPS, επιλέξτε Έλεγχος > Αντιστροφέας > Αντιστροφέας απενεργοποιημ. ή πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί Αντιστροφέας απενεργοποιημ. στον ελεγκτή επιπέδου συστήματος.
    2. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης εξόδου μονάδας UOB για αυτό το UPS.
    3. Ανοίξτε τη συσκευή αποσύνδεσης εισόδου στατικού διακόπτη SSIB (εάν υπάρχει) για αυτό το UPS.
    4. Ανοίξτε τη διάταξη (ή τις διατάξεις) αποσύνδεσης της μπαταρίας για αυτό το UPS.
    5. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου μονάδας UIB για αυτό το UPS.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.