990-55222D-017

Avvio e aggiunta di un'unità UPS a un sistema in parallelo in funzione

Questa procedura consente di avviare un'unità UPS e di aggiungerla a un sistema in parallelo in funzione.

NOTA: Azionare un dispositivo di disconnessione solo quando la relativa spia è accesa.
  1. Chiudere il dispositivo di disconnessione di ingresso unità UIB per questo UPS (se aperto).
    Il display si accende. La sequenza di riavvio dura circa 3 minuti.
  2. Selezionare Controllo > Sequenze guidate > Avvia un UPS in un sistema parallelo e attenersi ai passaggi visualizzati sul display.
  3. Procedura di avvio generica:
    NOTA: di seguito sono riportate le procedure di avvio generiche. Attenersi sempre alle istruzioni delle Sequenze guidate specifiche per il proprio sistema.
    1. Chiudere il dispositivo di disconnessione di ingresso commutatore statico SSIB (se presente) per questo UPS.
    2. Chiudere il dispositivo di disconnessione dell'alimentazione di ritorno di bypass BF2 (se presente) per questo UPS.
    3. Chiudere i dispositivi di disconnessione della batteria per questo UPS.
    4. Chiudere il dispositivo di disconnessione di uscita unità UOB per questo UPS.
    5. In questo UPS, selezionare Controllo > Inverter > Inverter attivo o premere e tenere premuto il pulsante di inverter attivo nel controller del livello di sistema per 5 secondi.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.