990-55222D-017

Configurazione dei contatti di ingresso

  1. Toccare Configurazione > Contatti e relè e selezionare il contatto di ingresso che si desidera configurare.
  2. Selezionare una funzione dall'elenco a discesa per il contatto di ingresso selezionato:
    Nessuna: nessuna azione assegnata a questo contatto di ingresso. UPS alim da grup elettrog: ingresso che indica che l'UPS è alimentato da un generatore. È inoltre necessario selezionare la riduzione della corrente di carica della batteria mentre l'UPS è alimentato da un generatore. Impostare Carica batteria durante alimentazione gruppo elettrogeno su 0% (nessuna carica batteria), 10%, 25%, 50%, 75% o 100% (carica batteria completa). Carica batteria durante alimentazione gruppo elettrogeno è selezionabile solo per questa funzione.
    Errore di messa a terra: ingresso che indica che è presente un errore di messa a terra. Ventilazione locale batterie non funzionante: ingresso che indica che la ventilazione del locale batterie non è funzionante. Quando l'ingresso è attivo, il caricabatteria si spegne.
    Definito da utente 1: ingresso a scopo generico. Guasto rilevato da monitoraggio batteria esterna: ingresso che indica che il monitoraggio batteria esterna ha rilevato un guasto. Quando l'ingresso è attivo, l'UPS invierà un allarme (nessuna altra azione).
    Definito da utente 2: ingresso a scopo generico. Modalità alta efficienza disattivata: se questo ingresso è attivato, l'UPS non può entrare in modalità alta efficienza (modalità ECO e modalità eConversion) o uscirà da qualsiasi modalità ad alta efficienza attiva.
    Rilevato difetto minore da monit. immag. energia esterno: ingresso che indica che il monitoraggio dell'immagazzinamento dell'energia esterno ha rilevato un allarme di minore entità. Caricabatterie arrestato da segnale esterno: se questo ingresso è attivato, il caricabatterie si spegnerà in corrispondenza di un segnale proveniente da un'apparecchiatura esterna, ad es. un segnale proveniente dal dispositivo di immagazzinamento dell'energia esterno.
    Rilevato difetto maggiore da monit. immag. energia esterno: ingresso che indica che il monitoraggio dell'immagazzinamento dell'energia esterno rileva un difetto maggiore. Temperatura trasformatore troppo elevata: ingresso per indicare che è presente un allarme di elevata temperatura per il trasformatore.
    DC ground fault: ingresso che indica che è presente un errore di messa a terra. Il trasferimento ritardato da Batteria a Funzionamento Normale è attivo: Ingresso che indica che il trasferimento ritardato da Batteria a Funzionamento Normale è attivo.
    NOTA: Questa funzione può essere configurata per un contatto di ingresso solo da Schneider Electric. Una volta configurato un contatto di ingresso per questa funzione, il contatto di ingresso specifico può essere riconfigurato per un'altra funzione solo da Schneider Electric.
  3. Toccare OK per salvare le impostazioni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.