990-55222D-017

Ripristino delle impostazioni dell'UPS da un dispositivo USB

NOTA: L'UPS può accettare solo le impostazioni originariamente salvate dallo stesso UPS. Le impostazioni salvate da altri UPS non possono essere riutilizzate.
Le impostazioni possono essere ripristinate solo quando l'UPS è in modalità funzionamento in bypass di manutenzione o spento.
  1. Toccare Controllo > Sequenze guidate > Arresta sistema UPS o Controllo > Sequenze guidate > Arresta un UPS in un sistema parallelo e attenersi ai passaggi visualizzati sul display.
    NOTA: Non aprire il dispositivo di disconnessione di ingresso unità UIB alla fine della sequenza di spegnimento poiché questo spegnerà il display.
  2. Selezionare Configurazione > Salva/ripristina.
  3. Aprire lo sportello anteriore.
  4. Inserire il dispositivo USB nella porta USB 1 del controller di livello sistema.
  5. Toccare Ripristina per implementare le impostazioni UPS salvate dal dispositivo USB. Attendere che il controller a livello di sistema si riavvii automaticamente.
    NOTA: Non rimuovere il dispositivo USB fino al termine del processo di ripristino.
  6. Selezionare Controllo > Sequenze guidate > Avvia sistema UPS o Controllo > Sequenze guidate > Avvia un UPS in un sistema parallelo e attenersi ai passaggi visualizzati sul display.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.