990-55222D-017

Panoramica del sistema in parallelo

UIB Dispositivo di disconnessione di ingresso dell'unità
SSIB Dispositivo di disconnessione di ingresso del commutatore statico
UOB Dispositivo di disconnessione di uscita dell'unità
SIB Dispositivo di disconnessione per l'isolamento del sistema
BB Dispositivo di disconnessione delle batterie
MBB Dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione
NOTA: Secondo la terminologia usata da Schneider Electric, "dispositivo di disconnessione" è un termine generico che si riferisce sia agli interruttori che ai commutatori, poiché la loro posizione può cambiare a seconda della configurazione I dettagli sulla singola configurazione sono riportati nello schema elettrico e/o sul simbolo presente sulla parte anteriore di ciascun dispositivo di disconnessione.

Galaxy VXL può supportare fino a 4 UPS in parallelo per la capacità e fino a 4+1 UPS in parallelo per la ridondanza, ciascuno con il proprio UIB e SSIB.

Sistema in parallelo - Alimentazione singola

Sistema in parallelo - Alimentazione doppia

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.