990-55222D-017

Modifica della password

NOTA: Modificare sempre la password al primo accesso e conservarla in un luogo sicuro.
SUGGERIMENTO: Creare password complesse per proteggere l'UPS:
  • La password deve contenere almeno otto caratteri.

  • La password deve essere molto diversa dalle password precedenti e da quelle utilizzate per altri dispositivi.

  • Utilizzare una combinazione di maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali.

  1. Toccare Disconnetti.
  2. Toccare Configurazione.
  3. Inserire la password.
    NOTA: Il nome utente e la password di amministratore predefiniti sono admin.
  4. Toccare Modifica password e inserire la nuova password.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.