990-55222D-017

Arresto del sistema nella modalità in bypass di manutenzione

NOTA: Azionare un dispositivo di disconnessione solo quando la relativa spia è accesa.
  1. Spegnere il sistema UPS utilizzando le Sequenze guidate:
    • Per un sistema UPS singolo: Selezionare Controllo > Sequenze guidate > Arresta sistema UPS e seguire i passaggi visualizzati sul display.
    • Per un sistema UPS in parallelo: Selezionare Controllo > Sequenze guidate > Arresta un UPS in un sistema parallelo e attenersi ai passaggi visualizzati sul display.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.