990-55222D-017

Live Swap: Aggiungere, rimuovere o sostituire un modulo di potenza

NOTA: Questo UPS è stato progettato e sottoposto a test per l'inserimento e la rimozione del modulo di potenza in qualsiasi modalità di funzionamento: Live Swap. Questa pagina specifica le istruzioni del produttore su come eseguire Live Swap.
NOTA: L'energia incidente è <1,2 cal/cm2 durante l'installazione e la prima messa in servizio secondo le istruzioni del prodotto. L'energia incidente è misurata a 200 mm dalla parte anteriore dell'armadio.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ:

  • le apparecchiature elettriche devono essere installate, utilizzate, riparate, manutenute o sostituite esclusivamente da personale adeguatamente qualificato, addestrato, esperto e competente in possesso delle autorizzazioni necessarie (ad esempio licenze, permessi o certificazioni) per eseguire tali prestazioni. Tutti i lavori devono essere eseguiti evitando di creare pericoli e utilizzando adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). 

  • Quando utilizza questa apparecchiatura e svolge lavori o consente di eseguire lavori su o vicino ad apparecchiature elettriche, l'utente è tenuto a garantire la conformità con le istruzioni del produttore e il manuale dell'utente e con tutte le leggi, i regolamenti, gli standard e le linee guida applicabili.

  • Né Schneider Electric né alcuna delle sue affiliate sarà ritenuta responsabile per reclami, costi, perdite, danni, morte o lesioni derivanti dall'uso improprio di questa apparecchiatura o dal mancato rispetto di uno dei requisiti di cui sopra.

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
  • Verificare che l'UPS riporti l'etichetta Live Swap.
  • Se l'UPS non riporta alcuna etichetta Live Swap, l'UPS deve essere trasferito al funzionamento in bypass di manutenzione o spento prima di poter inserire o rimuovere un modulo di potenza.
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e seguire le procedure per lavorare in sicurezza con l'elettricità.
  • L'inserimento o la rimozione dei moduli di potenza deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato esperto in materia e a conoscenza di tutte le necessarie precauzioni. Tenere lontano il personale non qualificato.
  • Questa procedura richiede l'apertura dello sportello anteriore. Tutti gli altri sportelli e coperchi devono rimanere chiusi e fissati durante questa procedura.
  • Prima di eseguire questa procedura, verificare che l'UPS sia bloccato in condizioni di sicurezza contro ogni rischio di movimento.
  • In caso di manutenzione o installazione non adeguate, non eseguire questa procedura.
  • Non installare moduli di potenza che siano stati accidentalmente fatti cadere, rotti, bagnati, contaminati, infestati o danneggiati in alcun modo.
  • Non installare moduli di potenza con stato operativo sconosciuto.
  • Mantenere una distanza minima di 200 mm dalla parte anteriore dell'armadio mentre il sistema è alimentato.
  • Non utilizzare alcun utensile all'interno dello slot vuoto del modulo di potenza.
  • Non toccare lo slot vuoto del modulo di potenza.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVERTIMENTO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
  • Immagazzinare i moduli di potenza a una temperatura ambiente compresa fra -25 e 55 °C e con un range di umidità senza condensa tra lo 0 e il 95%.
  • Immagazzinare i moduli di potenza nella confezione protettiva originale.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVERTIMENTO
Carico pesante
I moduli di potenza sono pesanti (54 kg,). Per sollevare e movimentare il modulo di potenza, utilizzare attrezzature di sollevamento adeguate e personale qualificato. Si raccomanda di utilizzare un carrello di sollevamento a forbice o un'attrezzatura di sollevamento analoga, come illustrato in questa procedura; per i dettagli, vedere Specifiche per il carrello di sollevamento a forbice consigliato. Se non sono disponibili attrezzature di sollevamento, sono necessarie tre persone per sollevare e movimentare il modulo di potenza.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni gravi
Non impilare mai i moduli di potenza l'uno sull'altro.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
ATTENZIONE
Carico pesante e superficie potenzialmente calda
Durante la manipolazione dei moduli di potenza, utilizzare guanti di protezione e scarpe di sicurezza.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVISO
Rischio di sovraccarico dell'installazione
Prima di installare più moduli di potenza nell'UPS, controllare e verificare che l'installazione sia correttamente proporzionata all'aumento della potenza nominale. Un errato dimensionamento dell'installazione può provocare un sovraccarico dell'installazione. Consultare il manuale di installazione per i requisiti per la protezione a monte e a valle, le dimensioni dei cavi, ecc.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
Rischio di perdita del carico
Prima di rimuovere un modulo di potenza dall'UPS, controllare e verificare che i moduli di potenza rimanenti possano supportare il carico.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
NOTA: Gli slot del modulo di potenza devono essere sempre compilati dal numero di posizione più basso a quello più alto. Quando si aggiungono moduli di potenza ulteriori, eseguire l'installazione nel numero di posizione libero inferiore. Quando si riduce il numero di moduli di potenza, rimuovere il numero di posizione occupato più alto.

Specifiche per il carrello di sollevamento a forbice consigliato

Capacità di sollevamento: Minimo 80 kg
Intervallo di altezza di sollevamento (dalla posizione più bassa del modulo di potenza alla posizione più alta del modulo di potenza): da 100 mm a 650 mm
Dimensioni del tavolo: minimo 700 mm x 450 mm
Materiale: telaio in acciaio con ruote piene con freni
Omologato CE/GS
  1. Rimozione di un modulo di potenza installato:
    1. portare l'interruttore di abilitazione in posizione OFF (sbloccato). Rimuovere le quattro viti dal modulo di potenza e conservarle.
    2. Utilizzare l'attrezzo per moduli di potenza in dotazione per estrarre il modulo di potenza dallo slot. Posizionare lo strumento come mostrato.

      Strumento modulo di potenza - Modulo di potenza accanto alla piastra di riempimento

      Strumento modulo di potenza - Modulo di potenza accanto allo slot vuoto

      Strumento modulo di potenza - Modulo di potenza accanto al modulo di potenza

    3. Estrarre il modulo di potenza a metà. Un meccanismo di blocco impedisce l'estrazione completa del modulo di potenza.
    4. Rilasciare il blocco premendo il pulsante di rilascio sul lato destro del modulo di potenza ed estrarre il modulo di potenza su un carrello di sollevamento a forbice appropriato.
    5. Se non verrà installato un modulo di potenza sostitutivo, installare una piastra di riempimento davanti allo slot del modulo di potenza vuoto. Riutilizzare le viti del vecchio modulo di potenza.
  2. Installazione di un nuovo modulo di potenza:
    1. rimuovere la piastra di riempimento dallo slot vuoto del modulo di potenza. Conservare le viti e la piastra di riempimento per uso futuro.
    2. Utilizzare un carrello di sollevamento appropriato per sollevare il modulo di potenza all'altezza corretta e spingere il modulo di potenza nell'apposito slot.
    3. Installare le quattro viti a sinistra e a destra del modulo di potenza. Riutilizzare le viti dalla piastra di riempimento/dal vecchio modulo di potenza.
    4. Posizionare l'interruttore di abilitazione sul modulo di potenza in posizione ON (bloccato).
    Il modulo di potenza eseguirà un autotest, aggiornerà automaticamente il firmware in base al sistema e poi andrà online. La modalità di funzionamento dell'UPS visualizzata sul display passa brevemente al funzionamento a batteria durante l'autotest e poi torna alla modalità di funzionamento precedente.
PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutti gli slot dei moduli di potenza devono avere un modulo di potenza o una piastra di riempimento installati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.