990-55222D-017

Abilitazione Modalità di riduzione picco

Modalità di riduzione picco consente all'UPS di ridurre l'energia consumata dalla rete elettrica durante i periodi di picco e di integrare l'alimentazione del carico con l'energia della batteria.

NOTA: La modalità di riduzione picco deve essere abilitata localmente da Schneider Electric durante la configurazione del servizio per rendere disponibile questa selezione, ma il controllo deve avvenire tramite un’applicazione software remota. L'applicazione software remota è collegata tramite scrittura protetta per Modbus. Contattare Schneider Electric per ulteriori dettagli.

  1. Nella schermata principale del display, selezionare Configurazione > UPS Inter. Con rete.
  2. Selezionare Modalità di riduzione picco per abilitare questa funzione.
  3. Toccare Modbus protetto per riconfigurare le chiavi precondivise per la scrittura protetta per Modbus. È possibile modificare le chiavi precondivise direttamente in questa schermata o toccare il pulsante Generare nuove chiavi per generare nuove chiavi automaticamente. Modbus protetto è un protocollo di handshake bidirezionale crittografato che utilizza chiavi di scambio e codici di autenticazione. Le richieste di scrittura per le impostazioni della modalità di riduzione picco da parte del sistema esterno vengono accettate dall'UPS solo se superano i requisiti del protocollo di handshake Modbus protetto.
  4. Toccare OK per confermare le impostazioni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.