990-55222D-017

Avvio del sistema dalla modalità in bypass di manutenzione

NOTA: Azionare un dispositivo di disconnessione solo quando la relativa spia è accesa.
  1. Se aperto, chiudere il dispositivo di disconnessione di ingresso unità UIB.
    Il display si accende. La sequenza di riavvio dura circa 3 minuti.
  2. Avviare il sistema UPS utilizzando le Sequenze guidate:
    • Per un sistema UPS singolo: Selezionare Controllo > Sequenze guidate > Avvia sistema UPS e seguire i passaggi visualizzati sul display.
    • Per un sistema UPS in parallelo: Selezionare Controllo > Sequenze guidate > Avvia un UPS in un sistema parallelo e attenersi ai passaggi visualizzati sul display.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.