990-55222D-017

Esecuzione di un test in modalità SPoT batteria in un singolo sistema UPS

AVVISO
Rischio di perdita del carico
Il carico non è supportato dall'UPS durante un test Mod. SPoT batteria. Prima di avviare un test Mod. SPoT batteria, disconnettere tutti i carichi collegati o predisporre una fonte di alimentazione alternativa.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
  • Le batterie verranno scaricate fino al livello di avviso di CC bassa e risulteranno avere una bassa autonomia in seguito al test finché non verranno ricaricate completamente.
  • La ripetizione di test o calibrazioni della batteria possono incidere sulla sua durata.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
NOTA: Il test Mod. SpoT batteria può essere eseguito solo in alcuni paesi/aree. Fare riferimento alla normativa locale/nazionale. La modalità SPoT batteria deve essere abilitata dai servizi Schneider Electric durante la messa in funzione.

Prerequisiti generali per sistema UPS singolo (fare sempre riferimento ai prerequisiti elencati sull'UPS in quanto specifici del sistema):

  • L'interruttore UOB deve essere aperto.

  • La modalità di funzionamento UPS richiede il bypass statico.

  • L'interruttore delle batterie dei dispositivi di disconnessione deve essere chiuso.

  • La sorveglianza non deve mai venire meno.

  • L'interruttore SSIB deve essere chiuso.

  • L'interruttore UIB deve essere chiuso (se presente).

  • L'interruttore BF2 deve essere chiuso (se presente).

  • La tensione in uscita e la frequenza devono rientrare nei limiti predefiniti.

Questa funzionalità esegue un test di scarica delle batterie senza la necessità di un banco di carico. Durante il test in modalità SPoT batteria, l'inverter è attivato mentre l'UPS è in modalità bypass statico richiesto. Durante il test, l'UPS esegue un test di calibrazione dell'autonomia delle batterie (se sono soddisfatti i prerequisiti del test di autonomia delle batterie, vedere Avvio di un test della calibrazione dell'autonomia) e regola di conseguenza l'autonomia stimata.

La potenza in uscita può essere regolata manualmente dal 10 al 100% del carico per potersi avvicinare il più possibile alle condizioni operative.

Il test si interrompe quando la tensione della batteria raggiunge il livello di arresto o quando il livello di scarica predefinito è stato raggiunto.

NOTA: La Mod. SpoT batteria deve essere abilitata da Schneider Electric durante la configurazione del servizio prima che questo test sia disponibile.
  1. Nella schermata principale del display, selezionare Test > Mod. SpoT batteria.
  2. A pagina 1 del menu relativo alla Mod. SpoT batteria, verificare che siano soddisfatti i prerequisiti per l'esecuzione di un test e che il carico sia alimentato se l'UOB è aperto durante la procedura. Toccare il simbolo freccia per passare alla pagina successiva.
  3. A pagina 2, seguire i passaggi riportati nell'elenco di controllo. Toccare il simbolo freccia per passare alla pagina successiva.
  4. A pagina 3, impostare il livello di scarica della batteria e il livello di alimentazione in uscita. Toccare il simbolo freccia per passare alla pagina successiva.
  5. A pagina 4, toccare Avvia mod. SPoT batteria per avviare il test.
    NOTA: Se si desidera interrompere manualmente il test, toccare Interr. mod. SpoT batteria.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.