Visualizza lo stato di partecipazione dell'UPS come risorsa energetica distribuita (DER)
Un sistema UPS con batteria integrata è in grado di operare come risorsa energetica distribuita (DER), attingendo all'energia immagazzinata nella batteria anziché a quella della rete elettrica per alimentare il carico. Un sistema esterno può richiedere all'UPS di passare dal funzionamento a doppia conversione al funzionamento a batteria quando viene rilevato un calo di frequenza sulla rete. Questo ridurrà il carico sulla rete elettrica in misura corrispondente al carico in uscita dall'UPS, contribuendo alla stabilizzazione della frequenza di rete. Una volta terminato il periodo di supporto, il sistema esterno terminerà la richiesta e l'UPS tornerà al funzionamento a doppia conversione, trasferendo gradualmente il carico alla rete elettrica. Per poter operare come risorsa energetica distribuita (DER), il sistema UPS deve essere installato in configurazione di risposta rapida alla frequenza (FFR). La disponibilità di FFR è limitata ad alcune reti elettriche, conformemente alle disposizioni nazionali vigenti.
Requisiti di partecipazione dei DER al sistema UPS:
-
La modalità DER è abilitata per l'UPS.
-
Il contatto di ingresso UPS alim da grup elettrog non è attivo.
-
La batteria è in condizioni operative.
-
L'UPS opera in modalità inverter oppure in modalità eConversion/ECO.
-
Lo stato di carica della batteria (SoC) supera il livello minimo configurato.
-
L'uscita UPS non è sovraccarica.
-
Il collegamento con il controller esterno è attivo.
-
Il controller esterno ha attivato un comando che consente la partecipazione.
-
Non si è verificato il timeout del contatto in ingresso.
- Toccare .
Quando le condizioni di partecipazione DER sono soddisfatte, l'UPS è pronto a partecipare come DER e sullo schermo viene visualizzato L’UPS è pronto a partecipare come DER: Attiva. Quando dal sistema di gestione esterno arriva un comando di partecipazione DER tramite Modbus protetto, l'UPS è chiamato a partecipare come DER: Attiva apparirà sullo schermo.