990-55222D-017

Avvio del sistema UPS da funzionamento in bypass di manutenzione con un display non operativo

NOTA: Se il display è operativo, passare sempre a Controllo > Sequenze guidate e seguire i passaggi sul display per avviare l'UPS.
  1. Se aperto, chiudere il dispositivo di disconnessione di ingresso unità UIB.
  2. Chiudere il dispositivo di disconnessione di ingresso commutatore statico SSIB (se presente).
  3. Chiudere il dispositivo di disconnessione dell'alimentazione di ritorno di bypass BF2 (se presente).
  4. Chiudere i dispositivi di disconnessione della batteria.
  5. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione dell'inverter nel controller del livello di sistema per 5 secondi. Questa operazione accende l'inverter e trasferisce l'UPS al funzionamento dell'inverter (modalità eConversion o doppia conversione). Verificare che il LED dell'inverter sia verde sul controller a livello di sistema. Consultare Illuminazione del LED di stato per la modalità di funzionamento UPS.
  6. Chiudere il dispositivo di disconnessione di uscita unità UOB.
  7. In un sistema in parallelo: ripetere i passaggi da 1 a 6 per le rimanenti unità UPS nel sistema in parallelo.
  8. In un sistema in parallelo: chiudere il dispositivo di disconnessione di isolamento del sistema SIB (se presente).
  9. Aprire il dispositivo di disconnessione del bypass di manutenzione MBB.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.