990-55222D-017

Configurazione del Modbus

Il Modbus può essere configurato per la scheda di gestione rete (NMC) integrata e opzionale.

  1. Toccare Configurazione > Modbus e selezionare NMC integrata per configurare la scheda di gestione della rete integrata o NMC opzionale per configurare la scheda di gestione della rete opzionale (se presente).
  2. Configurare le impostazioni nella prima pagina per l'NMC scelto:
    NOTA: Non è possibile abilitare contemporaneamente i protocolli Modbus RTU e BACnet MS/TP. Per configurare Modbus sul display, è necessario disabilitare l'accesso BACnet MS/TP tramite interfaccia web della scheda di gestione di rete o CLI.
    1. Rimuovere il segno di spunta da Disattiva per configurare il Modbus seriale. La presenza del segno di spunta indica che la funzione è disattivata e non sono consentite modifiche alle impostazioni.
    2. Impostare Parità su Nessuna, Pari o Dispari.
    3. Impostare il Bit di stop su 1 o 2.
    4. Impostare la Vel di trasmissione su 2400, 9600, 19200 o 38400.
    5. Impostare l'ID univoco destinazione su un numero compreso tra 1 e 247.
      NOTA: Ogni dispositivo sul bus deve avere esattamente le stesse impostazioni eccetto l'indirizzo del dispositivo ID univoco destinazione, che deve essere univoco per ogni dispositivo. Due dispositivi sul bus non possono avere lo stesso indirizzo.
    6. Toccare OK per salvare le impostazioni, quindi toccare il simbolo freccia per passare alla pagina successiva.
  3. Configurare le impostazioni nella seconda pagina:
    1. Rimuovere il segno di spunta da Disattiva per configurare il Modbus TCP. La presenza del segno di spunta indica che la funzione è disattivata e non sono consentite modifiche alle impostazioni.
    2. Selezionare Porta 502 o Porta [5000 - 32768].
    3. Toccare OK per salvare le impostazioni.
  4. Ripetere i passaggi per configurare l'altra NMC, se necessario.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.