990-55222D-017

Arresto del sistema UPS in funzionamento in bypass di manutenzione con display non operativo

NOTA: Se il display è operativo, passare sempre a Controllo > Sequenze guidate e seguire i passaggi sul display per spegnere l'UPS.
  1. Premere e tenere premuto il pulsante di disattivazione dell'inverter nel controller del livello di sistema per 5 secondi. In questo modo l'UPS passa al funzionamento in modalità bypass forzato. Verificare che il LED dell'inverter sia spento e che il LED del bypass sia verde sul controller a livello di sistema. Consultare Illuminazione del LED di stato per la modalità di funzionamento UPS.
  2. Chiudere il dispositivo di disconnessione del bypass di manutenzione MBB.
  3. In un sistema in parallelo: Aprire il dispositivo di disconnessione di isolamento del sistema SIB.
  4. Aprire il dispositivo di disconnessione di uscita unità UOB.
  5. Aprire il dispositivo di disconnessione di ingresso commutatore statico SSIB (se presente).
  6. Aprire i dispositivi di disconnessione della batteria.
  7. Aprire il dispositivo di disconnessione di ingresso unità UIB.
  8. In un sistema in parallelo: Ripetere i passaggi da 4 a 7 per le rimanenti unità UPS nel sistema in parallelo.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.