990-55222D-017

Configurazione della rete

La rete può essere configurata per la scheda di gestione della rete (NMC) integrata e opzionale.

  1. Toccare Configurazione > Rete e selezionare IPv4 per NMC integrata per configurare la scheda di gestione della rete integrata o NMC opzionale per configurare la scheda di gestione della rete opzionale (se presente).
  2. Configurare le impostazioni IPv4 nella pagina per l'NMC scelta:
    1. Rimuovere il segno di spunta da Disattiva IPv4 NMC integrata/Disattiva IPv4 NMC opzionale per configurare l'IPv4. Quando è presente il segno di spunta, non è possibile effettuare alcuna impostazione e la funzione è disattivata.
    2. Impostare Mod. Indirizzo su Manuale, DHCP o BOOTP. Per la modalità di indirizzo manuale, aggiungere i valori.
    3. Toccare OK per salvare le impostazioni.
  3. Toccare Configurazione > Rete e selezionare IPv6 per NMC integrata per configurare la scheda di gestione della rete integrata o NMC opzionale per configurare la scheda di gestione della rete opzionale (se presente).
  4. Configurare le impostazioni IPv6 nella pagina per l'NMC scelta:
    1. Rimuovere il segno di spunta da Disattiva IPv6 NMC integrata/Disattiva IPv6 NMC opzionale per configurare l'IPv6. Quando è presente il segno di spunta, non è possibile effettuare alcuna impostazione e la funzione è disattivata.
    2. Impostare la Modalità DHCPV6 su Indirizzo e altre informazioni, Solo info non relative all'indi o Mai IPv6.
    3. Selezionare Configuraz automat o Manuale. Per la modalità manuale, aggiungere i valori.
    4. Toccare OK per salvare le impostazioni.
  5. Ripetere i passaggi per configurare l'altra NMC, se necessario.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.