990-55222D-025

Wyłączanie systemu UPS do trybu pracy z obejściem serwisowym

UWAGA: Urządzenie rozłączające może być używane tylko wtedy, gdy świeci się odpowiednia lampka kontrolna urządzenia rozłączającego.
  1. Wyłącz system UPS za pomocą opcji Sekwen. nadzorowane:
    • Na pojedynczym zasilaczu UPS: Wybierz Sterowanie > Sekwencje nadzorowane > Wyłącz system UPS i wykonaj kroki pojawiające się na wyświetlaczu.
    • W równoległym systemie UPS: Wybierz opcję Sterowanie > Sekwencje nadzorowane > Wyłącz zasilacz UPS w układzie równoległym i wykonaj instrukcje na wyświetlaczu.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.