990-55222D-025

Konfiguracja styków wejściowych

  1. Wciśnij przyciski Konfiguracja > Styki i przekaźniki i zaznacz styk wejściowy, który chcesz skonfigurować.
  2. Wybierz funkcję z listy rozwijanej dla wybranego styku wejściowego:
    Brak: Nie przypisano żadnego działania do styku wejściowego. UPS jest zasilany z generatora: Wejście informujące o tym, że zasilacz UPS jest zasilany z generatora. Gdy zasilacz UPS jest zasilany z generatora, należy także wybrać redukcję w prądzie ładowania baterii. Ustaw opcję Moc ładowania baterii podczas zasilania z generatora na 0% (brak zasilania baterii), 10%, 25%, 50%, 75% lub 100% (pełne ładowanie baterii). Moc ładowania baterii podczas zasilania z generatora można wybrać tylko dla tej funkcji.
    Awaria uziemienia: Wejście informujące o awarii uziemienia. Wentylacja w pomieszczeniu baterii nie działa: Wejście informujące o braku wentylacji w pomieszczeniu baterii. Gdy to wejście stanie się aktywne, ładowarka baterii zostanie wyłączona.
    Zdefiniowane przez użytkownika 1: Wejście ogólnego przeznaczenia. Zewn. monitoring baterii wykrył awarię: Wejście informujące o wykryciu błędu przez zewnętrzny monitoring baterii. Gdy wejście będzie aktywne, zasilacz UPS włączy alarm (bez innych działań).
    Zdefiniowane przez użytkownika 2: Wejście ogólnego przeznaczenia. Tryb wysokiej wydajności wyłączony: Jeśli wejście jest włączone, zasilacz UPS nie może wejść w tryb wysokiej wydajności (tryb EKO i eConversion) lub wyjdzie z aktywnego trybu wysokiej wydajności.
    Monitoring zew. magaz. energii zarejestrował niepilną awarię: Wejście informujące o tym, że system monitorowania zewnętrznego magazynu energii wykrył drobną awarię. Sygnał zewnętrzny wyłącza ładowarkę: Jeśli to wejście jest aktywne, zasilacz WYŁĄCZY sygnał pochodzący od urządzeń zewnętrznych, np. z zewnętrznego magazynu energii.
    Monitoring zew. magaz. energii zarejestrował pilną awarię: Wejście informujące o tym, że system monitorowania zewnętrznego magazynu energii wykrył poważną awarię. Temperatura transformatora jest za wysoka: Wejście informujące o alarmie wysokiej temperatury transformatora.
    Awaria uziemiania DC: Wejście informujące o awarii uziemienia DC. Opóźnione przejście z trybu pracy bateryjnej w normalny jest aktywne: Wejście informujące, że opóźnione przejście z trybu pracy bateryjnej w normalny jest aktywne.
    UWAGA: Ta funkcja może być konfigurowana na styku wejściowym tylko przez pracowników firmy Schneider Electric. Po skonfigurowaniu tej funkcji na styku wejściowym tylko pracownicy firmy Schneider Electric mogą ponownie skonfigurować go na potrzeby innej funkcji.
  3. Stuknij OK, aby zapisać ustawienia.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.