990-55222D-025

Uruchomienie z trybu obejścia serwisowego dla pojedynczego systemu UPS z zainstalowaną jednostką zwalniania klucza elektromagnetycznego (SKRU)

UWAGA: Urządzenie rozłączające może być używane tylko wtedy, gdy świeci się odpowiednia lampka kontrolna urządzenia rozłączającego.
UWAGA: Jest to procedura ogólna, zawsze należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w systemie elektromagnetycznego zwalniacza kluczyka (SKRU).
  1. Zamknij urządzenie rozłączające wejście jednostki UIB.
    Wyświetlacz włączy się. Sekwencja ponownego uruchamiania trwa mniej więcej trzy minuty.
  2. Zamknij urządzenie rozłączające wejście przełącznika statycznego SSIB (jeśli jest).
  3. Zamknij urządzenie rozłączające prądu zwrotnego obejścia BF2 (jeśli jest).
  4. Zamknij urządzenia rozłączające baterię.
  5. Wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia.
  6. Przytrzymaj przycisk SKRU, przekręć i wyjmij klucz B z blokady SKRU.
  7. Włóż klucz B do blokady urządzenia rozłączającego wyjście jednostki UOB i przekręć klucz.
  8. Zamknij urządzenie rozłączające wyjście jednostki UOB.
  9. Otwórz urządzenie rozłączające obejścia serwisowego MBB.
  10. Obróć i wyjmij klucz B z blokady urządzenia rozłączającego obejścia serwisowego MBB.
  11. Włóż klucz A do blokady SKRU i przekręć klucz do pozycji zamkniętej.
  12. Wybierz Sterowanie > Falownik > Falownik włączony.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.