990-55222D-025

Wyświetlanie konfiguracji nadania pierwszeństwa pracy bateryjnej, gdy styk wejściowy jest aktywowany

Funkcja Nadaj pierwszeństwo pracy bateryjnej, gdy styk wejściowy jest aktywowany pozwala nadać pierwszeństwo pracy bateryjnej, aby usunąć obciążenie z sieci o określonych porach lub w określonych sytuacjach, ze sterowaniem przez sygnał styku wejściowego. Gdy ta funkcja jest włączona, zasilacz UPS przełączy się w tryb pracy bateryjnej po otrzymaniu sygnału ze styku wejściowego. Zasilacz UPS przełączy się w tryb pracy bateryjnej tylko wówczas, gdy jest to możliwe, np. jeśli baterie mogą zapewnić wystarczający czas pracy i nie wykryto innych przeszkód. Gdy sygnał styku wejściowego zostanie wyłączony, zasilacz UPS powróci do domyślnego trybu pracy. Funkcję mogą zmieniać tylko autoryzowani przedstawiciele serwisu Schneider Electric.

  1. Stuknij opcję Konfiguracja > Zasilacz sieci UPS, aby zobaczyć, czy opcja Nadaj pierwszeństwo pracy bateryjnej, gdy styk wejściowy jest aktywowany jest włączona lub wyłączona.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.