990-55222D-025

Omówienie układu równoległego

UIB Urządzenie rozłączające wejście jednostki
SSIB Urządzenie rozłączające wejście przełącznika statycznego
UOB Urządzenie rozłączające wyjście jednostki
SIB Urządzenie rozłączające izolację systemu
BB Urządzenie rozłączające baterię
MBB Urządzenie rozłączające obejście serwisowe
UWAGA: W literaturze Schneider Electric „urządzenie rozłączające” jest używane jako ogólny termin obejmujący wyłączniki lub przełączniki, ponieważ ich położenie może się różnić w zależności od konfiguracji. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych konfiguracji można znaleźć na schemacie elektrycznym i/lub odczytując symbol z przodu każdego urządzenia rozłączającego.

Galaxy VXL może obsługiwać do 4 zasilaczy UPS równolegle w celu zwiększenia wydajności i do 4+1 zasilaczy UPS równolegle w celu zapewnienia redundancji z indywidualnymi UIB i SSIB.

Układ równoległy – pojedyncze zasilanie

Układ równoległy – podwójne zasilanie

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.