990-55222D-025

Uruchamianie systemu UPS w trybie pracy z obejściem serwisowym

UWAGA: Urządzenie rozłączające może być używane tylko wtedy, gdy świeci się odpowiednia lampka kontrolna urządzenia rozłączającego.
  1. Jeśli jest otwarte, zamknij urządzenie rozłączające wejście jednostki UIB.
    Wyświetlacz włączy się. Sekwencja ponownego uruchamiania trwa mniej więcej 3 minuty.
  2. Uruchom system UPS za pomocą opcji Sekwencje nadzorowane:
    • Na pojedynczym zasilaczu UPS: Wybierz Sterowanie > Sekwencje nadzorowane > Uruchom system UPS i wykonaj kroki pojawiające się na wyświetlaczu.
    • W równoległym systemie UPS: Zaznacz opcje Sterowanie > Sekwencje nadzorowane > Uruchom zasilacz UPS w układzie równoległym i wykonaj instrukcje na wyświetlaczu.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.