990-55222D-025

Uruchamianie i dodawanie zasilacza UPS do działającego układu równoległego

Skorzystaj z tej procedury, aby uruchomić zasilacz UPS i dodać go do działającego układu równoległego.

UWAGA: Urządzenie rozłączające może być używane tylko wtedy, gdy świeci się odpowiednia lampka kontrolna urządzenia rozłączającego.
  1. Zamknij urządzenie rozłączające wejście jednostki UIB na tym zasilaczu UPS (jeśli jest otwarty).
    Wyświetlacz włączy się. Sekwencja ponownego uruchamiania trwa mniej więcej 3 minuty.
  2. Wybierz opcje Sterowanie > Sekwencje nadzorowane > Uruchom zasilacz UPS w układzie równoległym i wykonaj instrukcje na wyświetlaczu.
  3. Ogólna procedura uruchamiania:
    UWAGA: Poniżej przedstawiono ogólne procedury uruchamiania. Zawsze postępuj wg kroków procedury Sekwencje nadzorowane, które są określone dla Twojego systemu
    1. Zamknij urządzenie rozłączające wejście przełącznika statycznego SSIB na tym zasilaczu UPS (jeśli jest).
    2. Zamknij urządzenie rozłączające prądu zwrotnego obejścia BF2 na tym zasilaczu UPS (jeśli jest).
    3. Zamknij urządzenia rozłączające baterię dla tego zasilacza UPS.
    4. Zamknij urządzenie rozłączające wyjście jednostki UOB dla tego zasilacza UPS.
    5. Wybierz na tym zasilaczu UPS opcję Sterowanie > Falownik > Falownik włączony lub przytrzymaj przycisk WŁ. falownika na sterowniku poziomu systemu przez 5 sekund.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.