990-55222D-025

Dioda LED stanu na module zasilania

Z przodu modułu zasilania znajduje się dioda LED pokazująca jego status.

  • Zielona dioda LED świeci się: moduł zasilania działa.

  • Zielona dioda LED miga (powoli): moduł zasilania wykonuje auto-test.

  • Zielona dioda LED miga (szybko): moduł zasilania przeprowadza aktualizację oprogramowania sprzętowego.

  • Zielona dioda LED miga (szybko w czterosekundowych odstępach): włącznik modułu zasilania jest pozycji WYŁ. (otwartej).

  • Czerwona dioda LED świeci się: moduł zasilania nie działa.

  • Czerwona dioda LED miga (powoli): Komponenty modułu zasilania wyłączyły się, moduł zasilania nie ukończył auto-testu lub moduł zasilania utracił połączenie ze sterownikiem jednostki.

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.