990-55222D-025

Uruchamianie systemu UPS w trybie pracy z obejściem serwisowym, gdy wyświetlacz nie działa

UWAGA: Jeśli wyświetlacz nie działa, należy zawsze przejść do menu Sterowanie > Sekwencje nadzorowane i wykonać pokazane kroki, aby włączyć zasilacz UPS.
  1. Jeśli jest otwarte, zamknij urządzenie rozłączające wejście jednostki UIB.
  2. Zamknij urządzenie rozłączające wejście przełącznika statycznego SSIB (jeśli jest).
  3. Zamknij urządzenie rozłączające prądu zwrotnego obejścia BF2 (jeśli jest).
  4. Zamknij urządzenia rozłączające baterię.
  5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WŁ. falownika na sterowniku poziomu systemu przez 5 sekund. Spowoduje to włączenie falownika i przełączenie zasilacza UPS w tryb pracy falownika (eConversion lub tryb podwójnej konwersji). Sprawdź, czy dioda LED falownika na kontrolerze poziomu systemu jest zielona. Patrz Zapalanie diody LED stanu według trybu pracy zasilacza UPS.
  6. Zamknij urządzenie rozłączające wyjście jednostki UOB.
  7. W układzie równoległym: Powtórz kroki od 1 do 6 na pozostałych zasilaczach UPS w układzie równoległym.
  8. W układzie równoległym: Zamknij urządzenie rozłączające izolację systemu SIB (jeśli jest).
  9. Otwórz urządzenie rozłączające obejścia serwisowego MBB.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.