990-55222D-025

Przełączanie systemu UPS w tryb pracy z obejściem serwisowym, gdy wyświetlacz nie działa

UWAGA: Jeśli wyświetlacz nie działa, należy zawsze przejść do menu Sterowanie > Sekwencje nadzorowane i wykonać pokazane kroki, aby wyłączyć zasilacz UPS.
  1. Przytrzymaj przycisk WYŁ. falownika na sterowniku poziomu systemu przez 5 sekund. Spowoduje to przełączenie zasilacza UPS w tryb wymuszonego obejścia. Sprawdź, czy na kontrolerze poziomu systemu dioda LED falownika jest wyłączona, a dioda LED obejścia jest zielona. Patrz Zapalanie diody LED stanu według trybu pracy zasilacza UPS.
  2. Zamknij urządzenie rozłączające obejścia serwisowego MBB.
  3. W układzie równoległym: Otwórz urządzenie rozłączające izolację systemu SIB.
  4. Otwórz urządzenie rozłączające wyjście jednostki UOB.
  5. Otwórz urządzenie rozłączające wejście przełącznika statycznego SSIB (jeśli jest).
  6. Otwórz urządzenia rozłączające baterię.
  7. Otwórz urządzenie rozłączające wejście jednostki UIB.
  8. W układzie równoległym: Powtórz kroki od 4 do 7 na pozostałych zasilaczach UPS w układzie równoległym.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.