990-55222D-025

Konfiguracja przekaźników wyjściowych

  1. Stuknij Konfiguracja > Styki i przekaźniki i zaznacz przekaźnik wyjściowy, który chcesz skonfigurować.
  2. Ustaw Opóźnienie (s).
  3. Wybierz odpowiednią opcję, aby włączyć (domyślnie wyłączony) Tryb kontroli pod napięciem.

    Gdy tryb kontroli pod napięciem jest włączony, przekaźnik wyjściowy jest aktywny. Przekaźnik wyłączy się, jeśli wystąpią zdarzenia przypisane do przekaźnika wyjściowego (normalnie aktywny).

    Gdy tryb kontroli pod napięciem jest wyłączony, przekaźnik wyjściowy jest nieaktywny. Przekaźnik włączy się, jeśli wystąpią zdarzenia przypisane do przekaźnika wyjściowego (normalnie nieaktywny).

    Tryb kontroli pod napięciem musi być indywidualnie włączony dla każdego przekaźnika wyjściowego i umożliwia wykrycie, czy przekaźnik wyjściowy nie działa:

    • W przypadku utraty zasilania przekaźników wyjściowych zdarzenia przypisane do wszystkich przekaźników wyjściowych zostaną oznaczone jako obecne.

    • Jeśli pojedynczy przekaźnik wyjściowy przestał działać, zdarzenia przypisane do pojedynczego przekaźnika wyjściowego zostaną oznaczone jako obecne.

  4. Wybierz zdarzenia, które chcesz przypisać do przekaźnika wyjściowego. Stuknij OK na każdej stronie, aby zapisać ustawienia i naciśnij symbol strzałki, aby przejść do następnej strony.
    UWAGA: Możliwe jest przypisanie kilku funkcji do tego samego przekaźnika wyjściowego.
    Alarm zbiorczy zasilacza UPS: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się dowolnego alarmu zasilacza UPS. Tryb serwisowy zasilacza UPS: Aktywacja wyjścia następuje po otwarciu urządzenia rozłączającego wyjście jednostki UOB, co powoduje przejście zasilacza UPS w tryb serwisowy. Zasilacz UPS nie doprowadza zasilania.
    Alarm informacyjny zasilacza UPS: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się alarmu informacyjnego w zasilaczu UPS. Uszkodzenie zewnętrzne: Aktywacja wyjścia następuje, gdy zasilacz UPS wykrywa uszkodzenie zewnętrzne.
    Alarm ostrzegawczy zasilacza UPS: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się alarmu ostrzegawczego w zasilaczu UPS. Wentylator nie działa: Aktywacja wyjścia następuje, gdy co najmniej jeden wentylator nie działa.
    Alarm krytyczny zasilacza UPS: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się krytycznego alarmu w zasilaczu UPS. Niskie napięcie baterii: Aktywacja wyjścia następuje, gdy napięcie baterii spadnie poniżej progu.
    Alarm zbiorczy systemu: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się dowolnego alarmu w systemie. Bateria nie działa poprawnie: Aktywacja wyjścia następuje, gdy baterie nie działają poprawnie.
    Alarm informacyjny systemu: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się alarmu informacyjnego w systemie. Bateria rozłączona: Aktywacja wyjścia następuje, gdy baterie zostaną odłączone lub urządzenia rozłączające baterii są otwarte.
    Alarm ostrzegawczy systemu: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się alarmu ostrzegawczego w systemie. Przeciążenie falownika: Aktywacja wejścia następuje w przypadku przeładowania, gdy zasilacz UPS jest w trybie pracy falownika.
    Alarm krytyczny systemu Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się w systemie krytycznego alarmu. Przeciążenie wyjścia: Aktywacja wejścia następuje w przypadku przeładowania, gdy zasilacz UPS jest w trybie falownika lub obejścia.
    Zasilacz UPS w normalnym trybie pracy: Aktywacja wyjścia następuje, gdy zasilacz UPS znajduje się w normalnym trybie pracy. Wejście poza zakresem: Aktywacja wyjścia następuje, gdy zakres wejścia zostanie przekroczony.
    Zasilacz UPS w trybie pracy bateryjnej: Aktywacja wyjścia następuje, gdy zasilacz UPS znajduje się w trybie pracy bateryjnej. Obejście poza tolerancją: Aktywacja wyjścia następuje, gdy zakres obejścia zostanie przekroczony.
    Zasilacz UPS w trybie pracy obejścia statycznego: Aktywacja wyjścia następuje, gdy zasilacz UPS znajduje się w trybie wymuszonego obejścia statycznego lub żądanego obejścia statycznego. Układ EPO aktywny: Aktywacja wyjścia następuje po aktywowaniu awaryjnego wyłącznika zasilania.
    UPS w tr. pracy z obejściem serwis.: Aktywacja wyjścia następuje, gdy zasilacz UPS znajduje się w trybie wewnętrznego obejścia serwisowego lub zewnętrznego obejścia serwisowego.  
  5. Stuknij OK, aby zapisać ustawienia.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.