990-55222D-025

Rozpoczęcie testu baterii

Wymogi wstępne:

  • Urządzenia rozłączające baterię są zamknięte.

  • Brak krytycznych alarmów.

  • Zasilanie obejścia musi być dostępne.

  • Praca w trybie obejścia statycznego musi być dostępna.

  • Baterie muszą być naładowane w ponad 50%.

  • Dostępny czas pracy musi wynosić ponad 4 minuty.

  • Tryb pracy musi być ustawiony na normalny, eConversion lub EKO.

  • Tryb pracy musi być ustawiony na falownik, eConversion lub EKO.

Ta funkcja przeprowadza kilka testów baterii, takich jak kontrola bezpiecznika i wykrywanie słabych baterii. Istnieją dwa rodzaje testów baterii (wg pojemności lub napięcia/czasu), które są ustawiane podczas konfiguracji baterii. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Konfiguracja urządzenia bateryjnego. Test baterii wg pojemności można zaplanować na automatyczne uruchamianie w różnych przedziałach czasu (od tygodniowych do raz na rok).

  1. Wybierz opcje Serwis > Bateria > Rozpocznij test.
  2. Stuknij przycisk OK na ekranie potwierdzenia.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.