990-55222D-025

Konfiguracja urządzenia bateryjnego

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ustawienia baterii powinien skonfigurować wykwalifikowany personel dysponujący wiedzą na temat ich konfiguracji oraz znajomością środków ostrożności.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  1. Stuknij Konfiguracja > Bateria.
  2. Typ urządzenia bateryjnego zostanie wyświetlony jako:
    • Standard, jeśli masz standardowe urządzenie bateryjne firmy Schneider Electric. Pojawi się numer referencyjny konfiguracji baterii.
    • Niestandardowe, jeśli masz niestandardowe urządzenie bateryjne.
  3. Stuknij Ustawienia ogólne i skonfiguruj następujące parametry:
    UWAGA: Stuknij OK na każdej stronie, aby zapisać ustawienia i naciśnij symbol strzałki, aby przejść do następnej strony.
    Liczba szaf bateryjnych podłączonych do bezpiecznika baterii Pokazuje liczbę szaf bateryjnych podłączonych do urządzenia rozłączającego baterii. Parametr może być konfigurowany tylko przez autoryzowany serwis Schneider Electric.
    Ostrzeż. o krótkim cz. pracy (s) Skonfiguruj próg pozostałego czasu pracy w sekundach, po osiągnięciu którego włączy się ostrzeżenie o krótkim czasie pracy.
    Pojemność baterii (%) Skonfiguruj maksymalną pojemność baterii w procentach mocy znamionowej zasilacza UPS.
    Monitoring temperatury Pokazuje, czy włączono monitoring temperatury. Parametr może być konfigurowany tylko przez autoryzowany serwis Schneider Electric.
    Czujnik temperatury # 1/Czujnik temperatury # 2 Pokazuje obecność czujników temperatury. Parametr może być konfigurowany tylko przez autoryzowany serwis Schneider Electric.
    Minimalny próg Skonfiguruj minimalną dopuszczalną temperaturę baterii w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. Temperatury poniżej tego progu aktywują alarm.
    Maksymalny próg Skonfiguruj maksymalną dopuszczalną temperaturę baterii w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. Temperatury powyżej tego progu aktywują alarm.
    Tryb automatycznego szybkiego ładowania Pokazuje tryb automatycznego szybkiego ładowania. Ta funkcja automatycznie przełączy ładowarkę w tryb szybkiego ładowania, jeśli system używał trybu pracy bateryjnej. Parametr może być konfigurowany tylko przez autoryzowany serwis Schneider Electric.
    Tryb ładowania cyklicznego Pokazuje tryb ładowania cyklicznego.

    Podczas ładowania cyklicznego system przełącza się między okresem ładowania konserwacyjnego i odpoczynku. Ta funkcja utrzymuje stan naładowania baterii bez ich obciążania, przeprowadzając permanentne ładowanie konserwacyjne.

    Parametr może być konfigurowany tylko przez autoryzowany serwis Schneider Electric.
    Częstotliwość testów co Określ, jak często zasilacz UPS powinien przeprowadzać test baterii.
    Dzień testu Skonfiguruj dzień tygodnia, w którym ma zostać przeprowadzony test baterii.
    Godzina rozpoczęcia testu (gg:mm) Skonfiguruj godzinę, o której ma zostać uruchomiony test baterii.
    Tryb ręcznego auto-testu baterii Skonfiguruj typ przeprowadzanego testu baterii: Wg pojemności lub wg napięcia/czasu. Wg pojemności rozładuje baterię, wykorzystując mniej więcej 10% jej pojemności.
    Wg napięcia/czasu do określonego czasu pracy lub napięcia.
    Limit czasu (minuty)/Limit napięcia (V) Jeśli wybrano typ testu baterii Wg napięcia/czasu, ustaw limit czasu lub napięcia.
  4. Tylko dla niestandardowego urządzenia bateryjnego: Stuknij Określone ustawienia, aby wyświetlić następujące ustawienia:
    UWAGA: Te ustawienia może konfigurować tylko obsługa serwisowa firmy Schneider Electric.
    Typ baterii Pokazuje skonfigurowany typ baterii.
    Punkt środkowy baterii podłączony Pokazuje, czy punkt środkowy baterii jest podłączony.
    Wyłącz monitoring temperatury Pokazuje, czy wyłączono monitoring temperatury.
    Zezwól na szybkie ładowanie Pokazuje, czy dozwolone jest szybkie ładowanie.

    Metoda ta umożliwia szybkie naładowanie rozładowanej baterii.

    Zezwól na głębokie rozładowanie baterii Pokazuje, czy dozwolone jest głębokie rozładowanie baterii. Głębokie rozładowanie pozwala rozładować baterie do jeszcze niższego poziomu napięcia, niż wynosi zalecana wartość podczas pracy bateryjnej. Należy pamiętać, że może to spowodować uszkodzenie baterii.
    Zezwól na automatyczne odłączanie baterii Pokazuje, czy włączone jest automatyczne odłączanie baterii. Jeśli w zasilaczu UPS wyłączono wyjście i nie ma możliwości naładowania baterii, ta funkcja wyzwoli urządzenia rozłączające baterii, aby uniknąć głębokiego rozładowania baterii po okresie:
    • dwóch tygodni.

    • 10 minut przy napięciu komórki baterii poniżej niskiego poziomu wyłączenia baterii.

    Pojemność baterii na blok (Ah) Pokazuje pojemność baterii na blok bateryjny w amperogodzinach dla zespołu baterii podłączonego do każdego urządzenia rozłączającego baterii.
    Liczba równoległych szeregów baterii Pokazuje liczbę szeregów baterii podłączonych równolegle dla zespołu baterii podłączonego do każdego urządzenia rozłączającego baterii.
    Liczba baterii w szeregu Pokazuje liczbę bloków bateryjnych w każdym szeregu baterii.
    Liczba ogniw baterii w bloku Pokazuje liczbę ogniw baterii w każdym bloku bateryjnym.
    Napięcie DC na ogniwo baterii (V) Pokazuje napięcie ładowania konserwacyjnego.

    Ładowanie konserwacyjne to podstawowa funkcja ładowania dostępna dla wszystkich typów baterii i automatycznie uruchamiana przed ładowarkę.

    Pokazuje napięcie ładowania forsującego.

    Metoda ta umożliwia szybkie naładowanie rozładowanej baterii.

    Pokazuje napięcie wyrównawcze.

    Ładowanie wyrównawcze jest używane do wyrównywania otwartych komórek bateryjnych. Ta metoda ładowania jest dostępna przy użyciu najwyższego możliwego poziomu napięcia ładowania. Gdy przeprowadzane jest ładowanie wyrównawcze, woda wyparowuje z otwartych komórek bateryjnych, i należy ją wymienić po zakończeniu ładowania.

    Czas ładowania (s) Pokazuje czas szybkiego ładowaniaładowania wyrównawczego w sekundach.
    Znamionowe napięcie ogniwa baterii (V) Pokazuje znamionowe napięcie na ogniwo baterii.
    Napięcie DC na ogniwo baterii (V), przy którym nastąpi wyłączenie Pokazuje poziom napięcia na ogniowo baterii, przy którym bateria ma zostać wyłączona.
    Temperatura znamionowa Pokazuje temperaturę znamionową w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.
    Wartość prądu ładowania Pokazuje wartość prądu ładowania.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.