990-55222D-025

Zapalanie diody LED stanu według trybu pracy zasilacza UPS

Jeśli wyświetlacz przestanie działać, tryb pracy zasilacza UPS można ustalić na podstawie diod LED statusu na sterowniku poziomu systemu.

  • Zielona dioda LED oznacza, że funkcja jest aktywna.

  • Wyłączona dioda LED oznacza, że funkcja jest nieaktywna.

  • Czerwona dioda LED (szara na ilustracji) oznacza, że funkcja nie działa lub jest w trybie alarmu.

Podwójna konwersja (normalny tryb pracy)
Tryb eConversion
Praca bateryjna (w systemie o podwójnym zasilaniu z obejściem dostępnym)
Praca bateryjna (w systemie z pojedynczym zasilaniem lub w systemie z podwójnym zasilaniem z obejściem niedostępnym)
Żądane obejście statyczne
Wymuszone obejście statyczne
Tryb EKO
Tryb pracy obejścia statycznego w stanie czuwania


Tryb WYŁ.
 
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.