990-55222C-007

Διακοπή λειτουργίας σε λειτουργία παράκαμψης συντήρησης για ενιαίο σύστημα UPS με εγκατεστημένη ηλεκτρομαγνητική μονάδα απελευθέρωσης κλειδιού (SKRU)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε μια διάταξη αποσύνδεσης μόνο όταν η σχετική ενδεικτική λυχνία της διάταξης αποσύνδεσης είναι αναμμένη.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή είναι μια γενική διαδικασία, ακολουθήστε πάντα τις ειδικές οδηγίες που δίνονται με το σύστημα της ηλεκτρομαγνητικής μονάδας απελευθέρωσης κλειδιού (SKRU).
  1. Επιλέξτε τη διαδρομή Έλεγχος > Κατάσταση λειτουργίας > Μεταφορά σε λειτουργία παράκαμψης.
  2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί SKRU και γυρίστε και αφαιρέστε το πλήκτρο Α από τη σύνδεση SKRU.
  3. Εισάγετε το κλειδί A στο κλείδωμα της διάταξης αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης MBB και γυρίστε το κλειδί.
  4. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης MBB.
  5. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης εξόδου μονάδας UOB.
  6. Γυρίστε και αφαιρέστε το κλειδί B από το κλείδωμα για τη διάταξη αποσύνδεσης εξόδου της μονάδας UOB.
  7. Εισαγάγετε το κλειδί Β στη σύνδεση SKRU και γυρίστε το κλειδί στη θέση κλειδώματος.
  8. Επιλέξτε τα στοιχεία Έλεγχος > Αντιστροφέας > Αντιστροφέας απενεργοποιημένος.
  9. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου στατικού διακόπτη SSIB (εάν υπάρχει).
  10. Ανοίξτε τη διάταξη (ή τις διατάξεις) αποσύνδεσης της μπαταρίας.
  11. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου μονάδας UIB.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.