990-55222D-006

Apagar en funcionamiento en derivación de mantenimiento para un sistema SAI unitario con unidad de liberación de llave de solenoide (SKRU) instalada

NOTA: Solo debe poner en funcionamiento un dispositivo de desconexión cuando esté encendido el indicador luminoso correspondiente.
NOTA: Este es un procedimiento genérico, siga siempre las instrucciones específicas suministradas con su sistema de unidad de liberación de llave de solenoide (SKRU).
  1. Seleccione Control > Modo funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv.
  2. Mantenga pulsado el botón SKRU, gire la llave A y retírela del enclavamiento SKRU.
  3. Inserte la llave A en el enclavamiento para el dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento (MBB) y gírela.
  4. Cierre el dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento (MBB).
  5. Abra el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB).
  6. Gire la llave B y retírela del enclavamiento para el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB).
  7. Inserte la llave B en el enclavamiento SKRU y gírela hasta la posición de bloqueo.
  8. Seleccione Control > Inversor > Inversor apagado.
  9. Abra el dispositivo de desconexión de entrada de conmutador estático (SSIB), si existe.
  10. Abra los dispositivos de desconexión de batería.
  11. Abra el dispositivo de desconexión de entrada de unidad (UIB).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.