990-55222D-023

Slå av og gå over i vedlikeholdsbypassdrift for enkelt UPS-system med magnetnøkkelens utløserenhet (SKRU) installert

MERK: Bruk bare en frakoblingsenhet når den tilhørende indikatorlampen for frakoblingsenheten lyser.
MERK: Dette er en generell prosedyre. Følg alltid de spesifikke instruksjonene som følger med systemet for magnetnøkkelens utløserenhet (SKRU).
  1. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift.
  2. Hold SKRU-knappen nede, vri om nøkkel A og fjern den fra SKRU-låsen.
  3. Sett inn nøkkel A i låsen for frakoblingsenheten for vedlikeholdsbypass (MBB) og vri om nøkkelen.
  4. Lukk frakoblingsenheten for vedlikeholdsbypass (MBB).
  5. Åpne frakoblingsenheten for enhetens utgang (UOB).
  6. Vri om nøkkel B og fjern den fra låsen til frakoblingsenheten for enhetens utgang (UOB).
  7. Sett nøkkel B i SKRU-låsen og drei nøkkelen til låst posisjon.
  8. Velg Kontroll > Vekselretter > Vekselretter av.
  9. Åpne frakoblingsenheten for statisk svitsj-inngangen (SSIB) (hvis til stede).
  10. Åpne frakoblingsenheten(e) for batteri.
  11. Åpne frakoblingsenheten for enhetens inngang (UIB).
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.