990-55222D-034

Solenoid Anahtar Serbest Bırakma Ünitesi (SKRU) Kurulu Tekli UPS Sistemi için Bakım Bypass Çalışmasına Alarak Kapatma

NOT: Bir bağlantı kesme cihazını yalnızca ilgili bağlantı kesme cihazı gösterge lambası yandığında çalıştırın.
NOT: Bu genel bir prosedürdür, her zaman solenoid anahtar serbest bırakma ünitesi (SKRU) sisteminizle birlikte verilen özel talimatları izleyin.
  1. Kontrol > Çalışma modu > Bypass çalışmasına aktar öğesini seçin.
  2. SKRU düğmesini basılı tutun, A anahtarını çevirin ve SKRU kilidinden çıkarın.
  3. Bakım bypass bağlantı kesme cihazı MBB için A anahtarını kilide yerleştirin ve anahtarı çevirin.
  4. Bakım bypass bağlantı kesme cihazı MBB'yi kapatın.
  5. Cihaz çıkış bağlantı kesme cihazı UOB'yi açın.
  6. UOB cihaz çıkış bağlantı kesme cihazı için B anahtarını çevirerek kilitten çıkarın.
  7. B anahtarını SKRU kilidi içine yerleştirin ve anahtarı kilitli konumuna çevirin.
  8. Kontrol > İnvertör > İnvertör devre dışı seçeneğini belirleyin.
  9. Statik anahtar giriş bağlantı kesme cihazını (SSIB) (varsa) açın.
  10. Akü bağlantı kesme cihaz(lar)ını açın.
  11. Cihaz giriş bağlantı kesme cihazı UIB'yi açın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.