EIO0000004352_01

连接 DC 电源线

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。
  • 连接本产品的电源端子时断开电源。
  • 始终按照指示使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
  • 操作本产品时,只使用指定的电压。本产品设计使用 24 Vdc。在供电之前,务必检查您的装置是直接供电。
  • 由于本产品不带电源开关,请确保先连接一个电源开关后再将电源接入到产品。
  • 务必对本产品的 FG 端子接地。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注:
  • SG(信号接地)和 FG(机壳接地)端子在产品内部进行连接。

  • 当连接好功能接地 (FG) 端子后,确保将电线接地。如果不接地,本产品将引起过大的电磁干扰 (EMI)。

直流电源连接器:弹簧夹型端子块

连接 导线
+ 24 Vdc
- 0 Vdc
FG 连接到面板底座的接地端子。

如何连接 DC 电源线

  1. 请确认电源线没有连接到电源上。
  2. 将针脚端子正确压接到每条电源线的末端。
  3. 请用一个小一字螺丝刀压住打开按键,以打开想要的引脚端口。
  4. 将每线电源线插入到对应的孔内。请松开打开按键将导线固定到位。
    注:
    • 使用绞合线时,不要与邻近的电线短路。

    • 使用绞合线连接时,请勿焊接绞合线。

    • 如果接线未正确插入 FG 端子上,则触摸可能会响应异常。

    1. 电源线

    2. 打开按钮

    3. 螺钉

  5. 插入全部三条电源线后,将 DC 电源接头插回本产品。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?