Écran tactile
HMIDT35X/HMIDT65X/HMIDT75X |
|
---|---|
Type d'écran tactile |
Film résistif (analogique) |
Points d'appui |
Appui simple |
Résolution de l'écran tactile |
1 024 x 1 024 |
Durée de vie de l'écran tactile |
1 million de touches ou plus |
L'écran tactile ne prend pas en charge le multitouch (entrée tactile à deux points/entrée tactile multipoint). Si vous touchez plusieurs points sur l'écran tactile, il pourrait fonctionner comme si vous aviez touché le point central de plusieurs touches. Par exemple, si vous touchez deux ou plusieurs points sur l'écran tactile et au centre des touches se trouve un bouton pour piloter un variateur, même si vous n'avez pas touché le bouton directement, il pourrait fonctionner comme si vous l'aviez touché.
![]() |
---|
COMPORTEMENT ACCIDENTEL DE L'EQUIPEMENT
Ne touchez pas deux ou plusieurs points sur l'écran
tactile.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|