EIO0000003566_05

Installation du support de fixation (HMIDT65X/HMIDT75X )

À l'aide de la pièce de support de fixation facultative (numéro de pièce : HMIZXFIX2), vous pouvez fixer le Box Module sur le Display Module.

Étape

Action

1

Alignez le support de fixation à l'arrière du Box Module et fixez-le à l'aide d'une vis (1 pièce). Fixez également des vis au Display Module à 2 endroits. Le couple nécessaire est de 0,5 N•m (4,4 lb-in).

1 Support de fixation

AVIS
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
Le couple de serrage des vis de fixation ne doit pas dépasser 0,5 N•m (4,4 lb-in).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
NOTE: Lorsque le support de fixation est bien fixé, vous ne pouvez pas fixer l'unité d'isolement.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?