EIO0000003566_05

Raccordement du cordon d'alimentation CC

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Débranchez toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant de retirer tout couvercle ou élément du système, et avant d'installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble.
  • Coupez l'alimentation avant de câbler les bornes d'alimentation du produit.
  • Utilisez toujours un dispositif de mesure de la tension correctement calibré afin de vous assurer que l'unité est hors tension, lorsqu'il est indiqué.
  • Replacez et fixez tous les capots et éléments du système avant de mettre le produit sous tension.
  • Utilisez uniquement la tension spécifiée pour alimenter le produit. Ce produit est conçu pour une utilisation avec une alimentation de 12 à 24 Vdc. Vérifiez si votre équipement est une unité c.c. avant de le mettre sous tension.
  • Le produit n'est pas équipé d'un interrupteur ; vous devez donc en installer un sur la source d'alimentation.
  • Veillez à mettre à la terre la borne FG du produit.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE:
  • Les bornes SG (mise à la terre du signal) et FG (prise de terre) sont connectées à l'intérieur du produit.

  • Une fois la borne FG connectée, assurez-vous que le fil est relié à la terre. Si le produit n'est pas relié à la terre, des interférences électromagnétiques (EMI) excessives peuvent survenir.

Préparation du cordon d'alimentation CC

  • Assurez-vous que le fil de terre soit du même calibre ou supérieur par rapport aux fils d'alimentation.

  • N'utilisez pas des fils en aluminium pour le cordon d'alimentation.

  • Pour éviter la possibilité d'un court-circuit de borne, utilisez une borne à broche équipée d'une gaine isolante.

  • Si les extrémités de chaque fil ne sont pas torsadées correctement, les fils peuvent créer un court circuit.

  • Le type de conducteur est un fil rigide ou toronné.

  • Utilisez un fil de cuivre classé pour une température de 75 °C (167 °F) ou supérieure.

Diamètre du cordon d'alimentation

0,75...2,5 mm2 (18...13 AWG)*1

Type de conducteur

Fil massif ou multibrin

Longueur du conducteur

*1 Pour la compatibilité UL, utilisez AWG 14 ou AWG 13.

Spécifications de l'alimentation CC : Borniers à ressort

Tous les modèles sauf HMIDT35X sont expédiés avec un connecteur d'alimentation de type angle droit, et le modèle HMIDT35X est expédié avec un connecteur d'alimentation de type droit.

1 Type droit : HMIZGPWS de Schneider Electric

2 Type angle droit : HMIZGPWS2 de Schneider Electric

NOTE: Vous ne pouvez pas connecter le type angle droit au HMIDT35X .

Connexion

Fil

+

12...24 Vdc

-

0 Vdc

FG

Borne de terre raccordée au châssis du panneau.

Raccordement du cordon d'alimentation CC

Étape

Action

1

Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas branché sur l'alimentation.

2

Vérifiez la tension nominale et enlevez l'autocollant « DC24V » du connecteur d'alimentation CC.

3

Connectez chaque fil du câble d'alimentation sur une borne à broche.

4

Appuyez sur le bouton d'ouverture à l'aide d'un petit tournevis plat pour ouvrir le trou de broche désiré.

5

Insérez chaque fil du cordon d'alimentation dans son trou correspondant. Relâchez le bouton d'ouverture afin de pincer le fil en place.

1 Cordon d'alimentation CC

2 Bouton d'ouverture

Lors de l'utilisation d'un fil multibrin, ne le court-circuitez pas avec les fils avoisinants.

6

Après avoir inséré les trois fils du cordon d'alimentation, insérez le connecteur d'alimentation CC dans le connecteur d'alimentation sur le produit.

7

Lors de l'utilisation du connecteur d'alimentation CC avec des vis fixables, utilisez un tournevis à lame plate pour fixer les vis aux deux côtés du connecteur. Le couple nécessaire est de 0,5 N•m (4,4 lb-in).

NOTE:
  • Ne soudez pas le fil directement sur la broche à pince de l'alimentation.

  • Si le fil n'est pas inséré dans la borne FG correctement, les opérations tactiles pourraient ne pas répondre de façon prévue.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?