Interface Sortie auxiliaire/sortie pour haut-parleur (AUX)
![]() |
---|
CHOC ÉLECTRIQUE ET INCENDIE
Lors de l'utilisation de la borne SG pour relier un périphérique
externe à ce produit :
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Côté de connexion de câble |
Broche n° |
Nom du signal |
Sens |
Signification |
---|---|---|---|---|
1 |
LineOut |
Sortie |
Line Out |
|
2 |
LineOut_GND |
Sortie |
Line Out Ground |
|
3 |
SP+ |
Sortie |
Haut-parleur + |
|
4 |
SP- |
Sortie |
Haut-parleur - |
|
5 |
NC |
– |
Aucune connexion |
|
6 |
ALARM+/ BUZZER+ |
Sortie |
(Peut être modifiée au moyen du logiciel) |
|
7 |
ALARM-/ BUZZER- |
Sortie |
Connecteur AUX : HMIZGAUX de Schneider Electric
Circuit de sortie
A Circuit interne
B Numéro de broche 6 : ALARM+/BUZZER+
C Numéro de broche 7 : ALARM-/BUZZER-
D Charge
E Alimentation externe