EIO0000003566_05

Interface série (RS-485 [Isolement]) pour COM1

Introduction

NOTE: Pour plus d'informations sur comment connecter les contrôleurs et autres types d'équipement, reportez-vous au manuel de pilote de périphérique correspondant de votre logiciel d'édition d'écrans.
ATTENTION
PERTE DE COMMUNICATION
  • N'exercez pas un stress trop important sur les ports de communication de toutes les connexions.
  • Fixez solidement les câbles de communication au mur du panneau ou à l'armoire.
  • Utilisez un connecteur RJ-45 équipé d'une languette de verrouillage fonctionnelle.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
NOTE: N'utilisez que le courant nominal.

RS-485 (isolement)

Connecteur RJ-45

NOTE: Lors de la configuration de la communication RS-485, le schéma de cablage pour certains équipements pourrait nécessiter la polarisation sur le côté borne. Modifiez le paramètre de polarisation dans votre logiciel d'édition d'écrans.

Côté produit

Broche n°

RS-485 (isolement)

Nom du signal

Sens

Signification

1

NC

Aucune connexion

2

NC

Aucune connexion

3

NC

Aucune connexion

4

Ligne A

Entrant/Sortant

Transfert de données A (+)

5

Ligne B

Entrant/Sortant

Transfert de données B (-)

6

RS(RTS)

Sortie

Demande pour émettre

7

NC

Aucune connexion

8

SG

Mise à la terre du signal

Boîtier

FG

Mise à la terre fonctionnelle

NOTE: Les bornes FG et SG sont isolées.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?