Remplacement de la batterie principale
Les données d'horloge de sauvegarde utilisent un supercondensateur (condensateur électrique à double couche) pour l'alimentation. Quand la tension provenant du supercondensateur est faible, les données d'horloge sont perdues*1 lorsque le produit est éteint. La période moyenne pour la sauvegarde est la suivante :
Initial : Environ 100 jours
Après 5 ans : Environ 30 jours (lors de l'utilisation à une température ambiente de 25 °C [77 °F])
*1 Si les données d'horloge sont perdues, un message d'erreur de données d'horloge s'affiche lors du démarrage du produit. À cette occasion, veuillez régler à nouveau l'horloge. Reportez-vous au manuel de votre logiciel d'édition d'écrans pour le réglage de l'horloge.
En connectant la batterie de rechange optionnelle (numéro de pièce : HMIZGBAT) pour sauvegarder les données d'horloge, vous pouvez maintenir une période de sauvegarde de jusqu'à 5 ans ou plus (lors de l'utilisation à une température ambiante de 25 °C [77 °F]). Cependant, puisque la batterie arrive à expiration après 5 ans, nous recommandons de la remplacer régulièrement tous les 5 ans.
-
Puisque la batterie pour la sauvegarde des données d'horloge est une batterie au lithium, ses performances sont diminuées selon la température. Par conséquent, lorsque la température ambiante de la batterie est plus élevée, la période de sauvegarde est plus courte.
Lorsque la tension du supercondensateur chute en même temps que la tension dans la batterie, les données d'horloge sont perdues quand l'alimentation est mise hors tension. Si le message d'erreur de données d'horloge s'affiche pendant que la batterie est connectée, la batterie est faible et doit être remplacée.
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'EXPLOSION, D'INCENDIE OU RISQUE CHIMIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
| AVIS |
|---|
|
PERTE DE DONNÉES
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Coupez l'alimentation du produit. |
|
2 |
Touchez le boîtier ou la connexion de masse pour décharger toute charge électrostatique de votre corps. |
|
3 |
Placez le Box Module sur une surface de niveau plane, le côté avant étant orienté vers le haut. |
|
4 |
Ouvrez le capot de l'interface d'unité d'extension sur le Box Module. 1 Capot d'interface d'unité d'extension 2 Box Module 3 Symbole d'avertissement de sécurité (voir les messages de sécurité ci-dessous) |
|
5 |
Si la batterie est déjà installée, glissez la batterie pour la sauvegarde dans le sens de la flèche, comme illustré. Débranchez le câble du connecteur. 1 Connecteur 2 Batterie |
|
6 |
Insérez une nouvelle batterie et le connecteur. Chaque côté de la batterie peut être orienté vers le haut ou vers le bas. 1 Connecteur 2 Batterie |
|
7 |
Fermez le capot de l'interface d'unité d'extension. NOTE: Assurez-vous
que le câble est entièrement inséré dans la enveloppe.
Sinon, vous risquez d'endommager le câble lorsque vous fermez
le capot.
|
|
8 |
Rebranchez le câble d'alimentation du produit. NOTE: Après avoir rebrancher le câble
d'alimentation, réglez à nouveau l'horloge. Reportez-vous
au manuel de votre logiciel d'édition d'écrans
pour le réglage de l'horloge.
|
DANGER
DANGER