Connecteur AUX
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Alignez le tournevis à tête plate à la rainure dans le bouton à ressort orange, et en appuyant sur le bouton, insérez le fil électrique dans l’emplacement d’insertion du fil (trou rond). |
|
2 |
Retirez le tournevis du bouton d'ouverture. L'emplacement d'insertion du fil se referme et le fil est correctement mis en place. Pour retirer le fil, alignez le tournevis à tête plate à la rainure du bouton d'ouverture, et en appuyant sur le bouton, retirez le fil. |
|
3 |
Introduisez le connecteur AUX câblé dans la sortie auxiliaire/l'interface de sortie haut-parleur (AUX) du produit. |
Recommandations :
-
Connecteur AUX : HMIZGAUX de Schneider Electric
-
Tournevis : Assurez-vous que le tournevis a les dimensions suivantes :
- Épaisseur de lame : 0,4 mm (0,02 in)
- Largeur de lame : 2,0 mm (0,08 in)
La forme de la pointe devra avoir les propriétés d'isolement qui satisfait aux normes DIN 5264 et EN60900.
-
L'épaisseur du fil devra être de AWG 28 à AWG 20 et il doit être torsadé.
-
Les tailles de fil applicables sont Style 1015 et Style 1007.
-
Assurez-vous de dénuder 8,0 mm (0,31 in) de couverture du fil.
-
Utilisez un fil de cuivre classé pour une température de 75 °C (167 °F) ou supérieure.
DANGER