EIO0000003566_05

Contenu de l'emballage

Vérifiez que tous les éléments mentionnés sont présents dans votre emballage.

Veuillez contacter immédiatement le support client si vous constatez que des éléments sont endommagés ou manquants.

AVERTISSEMENT
COMPORTEMENT ACCIDENTEL DE L'EQUIPEMENT
Ne faites pas fonctionner des appareils ou des accessoires endommagés.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Box Module

1 Harmony GTUX eXtreme Box : 1

2 Pince USB Type A (1 port) : 2 jeux (1 jeu = 1 pince et 1 attache)

3 Guide de référence rapide : 1

Display Module

1 Harmony GTUX eXtreme Display : 1

2 Joint d'installation : 1 (fixé sur le produit)

3 Connecteur d'alimentation CC (angle droit*1) : 1

4 Guide de référence rapide : 1

*1 Type droit pour HMIDT35X .

Révision du produit et code QR pour le manuel

Pour connaître la version du produit (PV), le niveau de révision (RL) et la version du logiciel (SV), consultez l'étiquette du produit.

Vous pouvez également vérifier le contenu de ce manuel en scannant le code QR joint au produit.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?