EIO0000003566_05

Installation sur le Box Module

Vous pouvez installer le module d'isolement ou l'adaptateur de conversion à l'arrière du Box Module ou sur le panneau d'installation. Pour plus d'informations sur comment attacher le module d'isolement sur le panneau d'installation, reportez-vous au guide de référence rapide de le module d'isolement.

NOTE: Lorsque le support de fixation est bien fixé, vous ne pouvez plus fixer le module d'isolement.

Étape

Action

1

Vérifiez les emplacements des deux trous de vis sur l'avant du Box Module.

1 Trou de vis

2

Installez l'un des deux vis de fixation incluses dans le module d'isolement au Box Module. Utilisez un couple de 0,5 N•m (4,4 lb-in).

1 Vis de fixation

A Box Module

3

Mettez en place le module d'isolement dans le Box Module.

2 Module d'isolement

A Box Module

4

Glissez le module d'isolement dans le sens de la flèche pour qu'elle soit accrochée par la vis de l'étape 2.

A Box Module

5

Fixez solidement le module d'isolement à l'aide d'une autre vis de fixation. Utilisez un couple de 0,5 N•m (4,4 lb-in).

A Box Module

NOTE:
  • Fixez le module d'isolement sur une surface stable. N'accrochez pas le module d'isolement par son cordon.

  • Faites attention lors du placement des câbles. Les câbles qui se chevauchent peuvent provoquer du bruit.

  • Lors de la fixation de le module d'isolement sur le Box Module, faites attention de la position de fixation.

  • Voir l'illustration ci-dessous pour l'installation recommandée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?