EIO0000003566_05

HMIG3X

Côté

HMIG3X

Avant

Droite

Bas

Arrière

A : Interface Sortie auxiliaire/sortie pour haut-parleur (AUX)

Cette interface et Sortie d'alarme ou Sortie de vibreur sonore et Sortie sonore.

B : Voyant d'état*1

C : Voyant d'accès par carte*1

D : Interface USB (mini-B)*2

E : Couvercle de l'interface d'unité d'extension (EXT)*3

L'unité d'extension peut être intégrée dans l'ouverture du couvercle de l'interface d'unité d'extension et la batterie pour la sauvegarde de mémoire peut être connectée ou remplacée.

F : Capot de carte de stockage

G : Capot de carte système

Vous ne pouvez pas ouvrir ce capot lorsque le Box Module est en cours de fonctionnement.

H : Interface USB (Type A)*2

I : Interface Ethernet (Ethernet1)*2

J : Interface Ethernet (Ethernet2)*2

K : Voyant COM1*2

L : Interface série (COM1)*2

M : Interface série (COM2)*2

N : Interface Display Module

ATTENTION
RISQUE DE BRÛLURES
Ne branchez pas le câble de communication Modbus RJ-45 sur l'interface Ethernet.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

*1 Voir Voyants DEL.

*2 Voir Caractéristiques d'interface

*3 Voir Remplacement de la batterie principale.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?