EIO0000003566_05

Installation du support de fixation (HMIDT35X )

En utilisant la pièce optionnelle de support de fixation (numéro de pièce : HMIZXFIX1), vous pouvez fixer le Box Module sur le Display Module.

Étape

Action

1

Accrochez l'extrémité du support de fixation sur le trou de ventilation en haut du Display Module et utilisez une vis (1 pièce) pour fixer le support de fixation à l'arrière du Box Module. Le couple nécessaire est de 0,5 N•m (4,4 lb-in).

1 Support de fixation

2 Trou de ventilation

AVIS
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
Le couple de serrage des vis de fixation ne doit pas dépasser 0,5 N•m (4,4 lb-in).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
NOTE: Lorsque le support de fixation est bien fixé, vous ne pouvez pas fixer l'unité d'isolement.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?