Certifications et normes
Certains produits ne sont pas sujets à la certification et aux normes. Et certains produits n'ont pas reçu leur certification mais ils seront évalués.
Les certifications et les normes indiquées ci-dessous peuvent inclure celles qui n'ont toujours pas été acquises pour ce produit. Pour les certifications et les normes acquises récemment par ce produit, vérifiez les marquages du produit ou l'URL suivante.
Certifications par des agences
-
Underwriters Laboratories Inc., normes UL 61010-2-201 et CSA C22.2 No61010-2-201, pour les appareils industriels de contrôle
-
Underwriters Laboratories Inc., normes UL 121201 et CSA C22.2 No213, pour les équipements électriques utilisés dans les endroits dangereux de Classe I, Division 2
-
Norme IECEx / ATEX pour utilisation dans les zones 2/22
-
Certification EAC (Russe, Bélarus, Kazakhstan)
Conformité aux normes
Europe :
CE
-
Directive 2014/30/EU (EMC)
-
Contrôleurs programmables : EN 61131-2
-
EN61000-6-4
-
EN61000-6-2
-
-
Directive 2014/34/EU (ATEX)
-
EN60079-0
-
EN60079-15
-
EN60079-31
-
Australie
-
RCM
-
AS/NZS CISPR11 (EN55011)
-
Corée
-
KC
-
KN11
-
KN61000-6-2
-
Normes de qualification
Schneider Electric a volontairement testé la conformité de ce produit à d'autres normes. Les tests complémentaires ainsi réalisés, ainsi que les normes à partir desquelles ces tests ont été menés, sont détaillés dans la section caractéristiques structurales.
Substances dangereuses
Ce produit est conçu afin de se conformer aux règlements en matière de protection de l'environnement suivnats, même si le produit ne se trouve pas directement pas dans la portée des règlements :
-
WEEE, Directive 2012/19/EU
-
RoHS, Directives 2011/65/EU et 2015/863/EU
-
RoHS Chine, norme GB/T 26572
-
Règlement REACH EC 1907/2006
Fin de vie (WEEE)
Le produit contient des cartes électroniques. Il doit être éliminé dans des filières de traitement particulières. Le produit contient des cellules et/ou des batteries d'accumulateurs qui doivent être recueillies et traitées séparément lorsqu'elles sont épuisées et à la fin de vie du produit (Directive 2012/19/EU).
Consultez la section Maintenance lors du retrait des cellules et des batteries du produit. Ces batteries ne contiennent pas un pourcentage en poids de métaux lourds qui dépasse le seuil indiqué par la directive européenne 2006/66/EC.
Conformité européenne (CE)
Le produit décrit dans ce manuel respecte les directives européennes relatives à la compatibilité électromagnétique et aux basses tensions (marquage CE) lorsqu'ils sont utilisés conformément aux instructions spécifiées dans la documentation adaptée, dans l'application pour laquelle il est spécifiquement destiné et conjointement à des produits tiers homologués.